欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

何谓在具有许多衍生模型的产品中使用的矩阵BOM(物料清单)

  • 2022.12.14 10:20:04
  • 米思米
  • 1327

产品中有很多“衍生模型”,其拥有发货目的地、个人客户用等各种选项设置。有多个选项设置等情况下,其组合会成倍增加,需要创建和管理种类庞大的相应的物料清单,管理成本等也会增加。

我将介绍一下用于解决此类问题的矩阵BOM(物料清单)。


何谓在具有许多衍生模型的产品中使用的矩阵BOM(物料清单) 何谓衍生模型(衍生产品)?

笔者从事车载音响的机械设计多年。机械有很多“衍生模型”。

该机械的基本结构是共用的,但每个“衍生模型”的一部分零件会发生变化,以适应多种多样的选项。具体来说,衍生模型涉及种类繁多,例如“北美规格”、“欧盟规格”和“A汽车的OEM”等,在设计变更时花费了大量时间检查物料清单。
 

何谓在具有许多衍生模型的产品中使用的矩阵BOM(物料清单) 何谓矩阵BOM?

下图示出了矩阵BOM。

左侧是正常的物料清单的构成,右侧示出衍生模型的构成。

何谓在具有许多衍生模型的产品中使用的矩阵BOM(物料清单)


特征①一站式物料清单

  • 一个BOM可以管理所有衍生模型的BOM信息。

  • 只需添加列即可添加衍生模型,而无需创建新的物料清单。

特征②简单的零件管理

  • 当零件或单元的设计发生变更时,能够轻松查看哪些衍生模型将受到影响。(例如:上述物料清单中5号电机的变更影响“B、C式样”的产品。)

特征③矩阵BOM的缺点

  • 设计人员必须检查单元和零件的组合。(因为电气单元和电池容量有固定组合,从物料清单上看不清楚。)

  • 采购部门在创建采购清单进行采购时,需要从矩阵BOM中提取,容易导致出错。

何谓在具有许多衍生模型的产品中使用的矩阵BOM(物料清单) 补充矩阵BOM的缺点的CAD功能

① 配置

一般的3DCAD都配备了“配置”功能,支持兼顾衍生模型的设计。使用该功能,可以在“表格”(如物料清单)中管理各种单元和零件的组合,并且可以有效地对每个衍生模型进行设计验证。


② 配置器

通过在衍生模型中定义零件和单元的组合规则,能够正确无误地创建各种各样的新衍生模型。

(例如: PC购买网站利用定制配置器来排除不合理的配置组合)
 

何谓在具有许多衍生模型的产品中使用的矩阵BOM(物料清单) 总结

对于具有许多衍生模型的产品,为每个产品创建单独的BOM会使得应对设计更改变得非常复杂。但是使用矩阵BOM能够轻松地区分通用零件和专用零件,从而能够可靠地管理设计变更。3DCAD还具有作为矩阵BOM的功能的配置,可以高效地设计衍生产品。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities